This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-017:使用双极 DAC 正电源轨输入原理图:测量噪声和纹波的方法

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, TPS55340EVM-017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398757/tps55340evm-017-using-schematic-for-positive-rail-input-of-a-bipolar-dac-howto-measure-noise-and-ripple

器件型号:TPS55340EVM-017
主题中讨论的其他器件:DAC7716

工具与软件:

您好的论坛。

我已经使用作为所描述的 EVM 的参考、其中包括原理图提示、以便设计双极 DAC 的+24V 正输入轨(TI7716)。

DAC 用于每10ms 生成一次连续的5x500us 固定电压脉冲(例如+20V)、这里有一个问题。

如何在此类脉冲波形中测量电源轨的纹波和噪声?

我是否应该首先在输出端使用直流负载执行恒定负载测试、看看它是如何工作的?

我应该调查 DAC 的输出、看看是否存在一些问题?

我基本了解如何对比这些参数、并提供一些技巧以避免不必要的噪声耦合。

非常感谢您提供任何帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    纹波和噪声可能来自开关频率和负载瞬态。

    根据我的理解、DAC7716只消耗几 mA 的电流。 如果是这种情况、开关纹波应占主导地位。

    您可以参考 TPS55340EVM-017用户指南中的4.5负载瞬态、4.7输出电压纹波和4.8脉冲跳跃操作部分。

    此致、

    Feng