This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:在5V 固定配置中使用、但不提供额定输出

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398405/tps610333-using-in-5v-fixed-configuration-but-not-giving-rated-output

器件型号:TPS610333

工具与软件:

即使负载非常小(即(在10mA 附近)、输出电压也会下降。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harpeet:

    输出电压下降了多大?

    您能否分享原理图和输入电压?

    此致、

    Nathan