This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644EVM:可以获取示例代码吗?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644EVM, LM3643, USB2ANY, LP5812, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398841/lm3644evm-can-i-get-a-sample-code

器件型号:LM3644EVM
主题中讨论的其他器件: LM3643USB2ANYLP5812LM3644

工具与软件:

我想通过直接使用 C++编写代码来控制 LM3644EVM。

我可以获得示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangyeol:  

    抱歉、我们现在没有。 但 如果我能为你找到它,我会尽我所能。  

    您能否分享一下您的终端设备应用?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Shen:

    感谢您的回复!

    "LM3643_43A_44_GUI_R1.exe"

    我下载了这个程序,并使用它,我设法控制它在 windows (x64)。

    我怀疑控制正在通过 usb2any.dll 进行处理。

    您能否提供相关的头文件和库?

    我期待收到您的回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangyeol:  

    我们有一个常见问题解答、其中包括使用 I2C 来控制 LED 驱动器的示例代码 LP5812。 我把这个主题附在下面。 请将其作为您的参考。  

    您可以在此附加线程的末尾找到 MSPM0和 Linux 驱动程序的示例代码附件文件。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384693/faq-lp5812-quick-program-steps-guide-for-lp5812-lp5810

    要实现 LM3644的特定功能、请参阅数据表中的寄存器说明。 如有任何问题、  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您是否还可以共享 USB2ANY x64库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangyeol:  

    如果您下载并安装 USB2ANYExplorer GUI、则可以在其文件夹下找到 USB2ANY.dll。  

    有关其他信息、您可能需要联系 MSPM0的工程师团队、因为这主要介绍主控制器而不是 LED 驱动器。  

    谢谢!  

    此致!

    John。