This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:我无法将其传输到"pre-charge 和 quot;并恢复。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399890/bq25125-i-cannot-get-it-to-pre-charge-and-recover

器件型号:BQ25125

工具与软件:

我有一个状态(寄存器0) 为0xC9的 BQ25125

以及0x20的故障寄存器(1)

我将其读取为 BAT_UVLO 故障。

我可以看到、Vbat = 3.15伏

然而-我似乎不能让它"预充电"和恢复.

它似乎是一个电池充电器不会充电。

我需要做什么才能从这种情况中恢复?

预充电寄存器4设置为0x10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0xC9寄存器值似乎表示存在安全计时器故障、这意味着器件充电的时间超过安全计时器允许的时间。 您可以通过将寄存器0x0B 上的安全计时器限制设置为0b11 (禁用安全计时器)并返回到您首选的设置来再次开始充电。 如果您的电池容量较大、则可能需要在预充电时将其设置为较高的值、因为充电电流较慢。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照指示禁用了安全计时器。

    然后、我切换了"CD"-它按预期运行。

    谢谢你。