Other Parts Discussed in Thread: BQ25125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25125 工具与软件:
我有一个状态(寄存器0) 为0xC9的 BQ25125
以及0x20的故障寄存器(1)
我将其读取为 BAT_UVLO 故障。
我可以看到、Vbat = 3.15伏
然而-我似乎不能让它"预充电"和恢复.
它似乎是一个电池充电器不会充电。
我需要做什么才能从这种情况中恢复?
预充电寄存器4设置为0x10