This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:WEBENCH-POWER-DESIGNER:仿真失败

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25185, LM5185, LM25180, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399205/lm25180-webench-power-designer-simulate-failed

器件型号:LM25180
Thread 中讨论的其他器件: LM5180、LM5185、LM25185

工具与软件:

您好!

我想使用 WEBENCH 对 LM25180设计进行仿真。

遗憾的是、我无法更改输出电压(默认值为5V);

当我将电流设置为0时、我得到

当我从这样的主页执行此操作时、

(BTW、我无法选择隔离式输出。)

出现这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  首先请注意、Webench 未启用此器件的仿真。  请使用我们的设计计算器来帮助您创建设计、如果您愿意、还可以在 TINA 或 PSpice 中对电路进行仿真。  您可以在 LM5180产品文件夹下找到 TINA 和 PSpice 模型。

    使用设计计算器时、请注意、您可以使用一个下拉菜单来选择适合您的产品系列。  如果无法支持您的最大功率、请查看 LM25185或 LM5185。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,也许使参考不可用在 webench ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢托马斯。  它在一定程度上仍然有用、但我会将您的宝贵意见传递给我们的团队。

    祝您在项目中一切顺利!

    此致、

    Youhao