This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:振荡器频率设置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398306/uc1843a-oscillator-frequency-setting

器件型号:UC1843A
Thread 中讨论的其他器件:UC3842

工具与软件:

由 UCx84x 数据表(SLUS223G - 1997年4月- 2022年7月修订) 第8.3.7节规定:"UC3842/3/4/5振荡器必须设置为低于同步脉冲流的频率、通常为20%。"

 

未将同步频率设置为比振荡器低20%、即振荡器的状况 初始精度 温度稳定性  在7.5 电气特性表的振荡器部分中提到了?

 

我要确定低振荡器频率"典型值20%"有多重要。  例如、如果我的同步频率为300kHz、振荡器的频率将为 240KHz 是不够的

或者

我是否应该考虑振荡器初始精度和温度稳定性来验证计算出的最大振荡器频率比同步频率低20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我建议在设计时始终考虑最糟糕的情况。 这意味着、低于20%的范围应超出振荡器频率的最小值并考虑温度稳定性百分比。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!