This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:反馈保护

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399896/tps2557-backfeed-protection

器件型号:TPS2557

工具与软件:

我们现在将一个 TPS2557放在 USB 主机端口的设计中。 我们要考虑的问题是、如果用户在我们的器件断电的情况下将 USB 主机端口连接到另一个器件的主机端口、从而反馈 VBUS 线路。 TPS2557器件运行框图表明输入和输出由 MOSFET 隔离、但是该器件是否真正防止从 OUT 引脚到 IN 引脚反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin

    TPS2557可防止 任何电流 从 IN 流到 OUT、但它是单 FET 电源开关、因此它具有体二极管、可将电流从 OUT 传导至 IN。

    如果您需要从 OUT 到 IN 的隔离、则需要找到可提供反向电流保护的2 FET 电源开关。  我快速搜索了我们的电源开关、但没有找到符合您需求的开关。

    此致、

    卡盘