This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:使用具有低负载(最大负载高达10%)的直流/直流电源模块

Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398448/tlvm13630-using-the-dc-dc-power-module-with-low-loads-up-to-10-percent-from-maximum-load

器件型号:TLVM13630
Thread 中讨论的其他器件: TPSM63603

工具与软件:

尊敬的 TI 设计支持团队:

我是 Ondřej Dvořák、Novanta 的硬件设计工程师。

我正在设计我们新产品平台的电源轨。 如果您发现 TI 直流/直流电源模块( 例如 TLVM13630或 TPSM63603)仅加载到最大负载的10%时有任何问题和故障、我想向您寻求帮助。

我的经验不是很丰富、从之前的项目来看、我知道在低负载下使用直流/直流开关转换器可能会导致 EMC 和稳定性方面的问题。

我的目标 是节省 BOM 成本并帮助平台的可持续性。 这是 我们采用的一种方法-使用尽可能少的元件->这意味着还可以将3A 直流/直流模块用于电源轨(例如、最大预期负载电流约为300 mA)。

提前感谢您的帮助和支持。 玩得开心!

Ondřej Dvořák μ A

我将 Matt Calvo 添加为 BCC、他是 TI 支持开发团队的成员、建议他就这个主题向您寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ondřej

    您能否详细解释您遇到的问题? 波形和原理图有助于我们更好地了解您的问题。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我想知道在 TLVM13630或 TPSM63603仅加载最高300 mA 时、EMC 或稳定性是否会有任何问题。 我在数据表中没有找到任何指明这一点的内容。 问题是基于我之前在直流/直流转换器方面的经验。 我知道在"轻"负载条件下效率更差。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ondřej

    这些器件在加载300 mA 时应该不会有任何 EMC 或稳定性问题。  请务必遵循 数据表的应用部分作为在您的应用中使用我们器件的指南。 影响两个器件的 EMC 和稳定性能的最重要因素将来自您的原理图和布局实践。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Joshua 的澄清和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ondřej

    没问题

    谢谢!

    Joshua Austria.