This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:TL431L

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393350/lm5020-tl431l

器件型号:LM5020

工具与软件:

您好,我使用 LM5020_1设计了双输出隔离 DC-DC 反激式转换器 。 连接负载后、 非稳压输出(Vout1)电压下降。

解决该问题的建议。

VIN = 36-75V

Vout1 = 12V

Iout1=1A

Vout2 = 12V

Iout2=3A 时

Fsw=100KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    通常、两个次级绕组之间的交叉调节将始终存在限制。

    您能否说明您是否还在稳压输出上连接了负载?


    否则、稳压输出的输出电容器始终为满。
    因此、控制器将始终看到已达到所需的输出电压。
    它无法对非稳压输出的负载变化做出反应。

    当稳压输出具有一些合理的功耗时、未稳压输出将"窃取"部分能量。
    在这种情况下、控制器需要发送更多能量来对此进行补偿。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    稳压和非稳压输出在 单独加载时都会下降。

    是否应该考虑重新设计反馈和补偿电路? 如果在这种情况下、我需要调整哪个值。

    反馈部分电路图 附在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    很抱歉,我需要再次与您联系,但我们需要更准确的描述。

    从您的第一个/原始案例:

    首先、VOUT1上没有负载(未稳压)、VOUT2上没有负载(已稳压)。 在这种情况下、两个输出电压均正常。
    是这样吗?
    然后、您在 VOUT1上施加一定的负载(1A)、而在 VOUT2上仍然没有负载。 是这样吗?

    在这种情况下、VOUT1下降。 是这样吗?

    在这种情况下、VOUT2会发生什么情况?


    根据您的第二个描述:

    >>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降

    这到底是什么意思?

    当您向 VOUT2施加负载时、它正在下降、控制器无法进行补偿?

    那么 VOUT2是否一直过低并且永远不会再次达到12V 的目标?

    在这种情况下、VOUT1会发生什么情况?
    它还会下降吗?
    压降电压是否约等于 VOUT2?


    >>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
    这是否意味着:
    -当您向 VOUT1施加负载时,两个输出电压都在下降?
    -当您向 VOUT2施加负载时,两个输出电压都在下降?

    请详细说明。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的答复,请找到问题的答案。

     首先、VOUT1上没有负载(未稳压)、VOUT2上没有负载(已稳压)。 在这种情况下、两个输出电压均正常。
    是这样吗?

    >>否、VOUT1 (未稳压)=10V、VOUT2 (已稳压)=12V


    然后、您在 VOUT1上施加一定的负载(1A)、而在 VOUT2上仍然没有负载。 是这样吗?

    在这种情况下、VOUT1下降。 是这样吗?

    在这种情况下、VOUT2会发生什么情况?

    >>我在 VOUT1上施加了一些负载(500mA)。 VOUT1下降、VOUT 2无压降、它恒定为12V


    根据您的第二个描述:

    >>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降

    这到底是什么意思?

    当您向 VOUT2施加负载时、它正在下降、控制器无法进行补偿?

    那么 VOUT2是否一直过低并且永远不会再次达到12V 的目标?

    在这种情况下、VOUT1会发生什么情况?
    它还会下降吗?
    压降电压是否约等于 VOUT2?

    >>加载 VOUT2时、VOUT1和 VOUT 没有压降2.


    >>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
    这是否意味着:
    -当您向 VOUT1施加负载时,两个输出电压都在下降?

    >>加载 VOUT1后、VOUT1下降、且 VOUT2 =12V 时未出现压降


    -当您向 VOUT2施加负载时,两个输出电压都在下降?

    >>当 VOUT 2加载后、VOUT1 =12V 且 VOUT2 =12V、两者均为 Constanta

    谢谢。此致、

    Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    感谢您的回答。


    VOUT2始终保持稳定(在12V)这一事实表明、无论施加哪个负载、反馈环路都能正常工作。
    稳压输出 VOUT2由控制器正确处理。

    输出 VOUT1只能间接处理。
    如前面所述、非稳压输出将从 VOUT2 "窃取"部分能量。
    在这种情况下、控制器需要发送更多能量来对此进行补偿。

    这一概念仅在变压器的两个次级绕组之间存在正确耦合时有效。

    因此、您选择的变压器中的两个次级绕组之间似乎只有松散耦合。
    当向 VOUT1施加负载时、VOUT2不会出现太大的影响、因此控制器无需进行任何补偿。

    除了选择具有更好耦合的另一个变压器之外、您不能采取任何措施来反对这种情况。


    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利