工具与软件:
您好,我使用 LM5020_1设计了双输出隔离 DC-DC 反激式转换器 。 连接负载后、 非稳压输出(Vout1)电压下降。
解决该问题的建议。
VIN = 36-75V
Vout1 = 12V
Iout1=1A
Vout2 = 12V
Iout2=3A 时
Fsw=100KHz

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Pooja
感谢您通过 e2e 联系我们。
通常、两个次级绕组之间的交叉调节将始终存在限制。
您能否说明您是否还在稳压输出上连接了负载?
否则、稳压输出的输出电容器始终为满。
因此、控制器将始终看到已达到所需的输出电压。
它无法对非稳压输出的负载变化做出反应。
当稳压输出具有一些合理的功耗时、未稳压输出将"窃取"部分能量。
在这种情况下、控制器需要发送更多能量来对此进行补偿。
此致
哈利
你好 Pooja
很抱歉,我需要再次与您联系,但我们需要更准确的描述。
从您的第一个/原始案例:
首先、VOUT1上没有负载(未稳压)、VOUT2上没有负载(已稳压)。 在这种情况下、两个输出电压均正常。
是这样吗?
然后、您在 VOUT1上施加一定的负载(1A)、而在 VOUT2上仍然没有负载。 是这样吗?
在这种情况下、VOUT1下降。 是这样吗?
在这种情况下、VOUT2会发生什么情况?
根据您的第二个描述:
>>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
这到底是什么意思?
当您向 VOUT2施加负载时、它正在下降、控制器无法进行补偿?
那么 VOUT2是否一直过低并且永远不会再次达到12V 的目标?
在这种情况下、VOUT1会发生什么情况?
它还会下降吗?
压降电压是否约等于 VOUT2?
>>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
这是否意味着:
-当您向 VOUT1施加负载时,两个输出电压都在下降?
-当您向 VOUT2施加负载时,两个输出电压都在下降?
请详细说明。
此致
哈利
您好,谢谢您的答复,请找到问题的答案。
首先、VOUT1上没有负载(未稳压)、VOUT2上没有负载(已稳压)。 在这种情况下、两个输出电压均正常。
是这样吗?
>>否、VOUT1 (未稳压)=10V、VOUT2 (已稳压)=12V
然后、您在 VOUT1上施加一定的负载(1A)、而在 VOUT2上仍然没有负载。 是这样吗?
在这种情况下、VOUT1下降。 是这样吗?
在这种情况下、VOUT2会发生什么情况?
>>我在 VOUT1上施加了一些负载(500mA)。 VOUT1下降、VOUT 2无压降、它恒定为12V
根据您的第二个描述:
>>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
这到底是什么意思?
当您向 VOUT2施加负载时、它正在下降、控制器无法进行补偿?
那么 VOUT2是否一直过低并且永远不会再次达到12V 的目标?
在这种情况下、VOUT1会发生什么情况?
它还会下降吗?
压降电压是否约等于 VOUT2?
>>加载 VOUT2时、VOUT1和 VOUT 没有压降2.
>>单独加载的稳压输出和非稳压输出都会下降
这是否意味着:
-当您向 VOUT1施加负载时,两个输出电压都在下降?
>>加载 VOUT1后、VOUT1下降、且 VOUT2 =12V 时未出现压降
-当您向 VOUT2施加负载时,两个输出电压都在下降?
>>当 VOUT 2加载后、VOUT1 =12V 且 VOUT2 =12V、两者均为 Constanta
谢谢。此致、
Pooja
你好 Pooja
感谢您的回答。
VOUT2始终保持稳定(在12V)这一事实表明、无论施加哪个负载、反馈环路都能正常工作。
稳压输出 VOUT2由控制器正确处理。
输出 VOUT1只能间接处理。
如前面所述、非稳压输出将从 VOUT2 "窃取"部分能量。
在这种情况下、控制器需要发送更多能量来对此进行补偿。
这一概念仅在变压器的两个次级绕组之间存在正确耦合时有效。
因此、您选择的变压器中的两个次级绕组之间似乎只有松散耦合。
当向 VOUT1施加负载时、VOUT2不会出现太大的影响、因此控制器无需进行任何补偿。
除了选择具有更好耦合的另一个变压器之外、您不能采取任何措施来反对这种情况。
本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。
此致
哈利