This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25解决方案建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546E25, TPS548D22, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399843/tps546e25-tps546e25-solution-recommendation

器件型号:TPS546E25
主题中讨论的其他器件: TPS548D22TPS543C20A、TPSM8D6C24

工具与软件:

你(们)好

我们是否还有任何其他 Vout = 5V 且 Iout = 40A 的 POL 解决方案? 他们希望 MOSFET 可以由内部使用。

他们不想使用 TPS546E25、因为它具有 SMBus、客户不需要它。 他们认为这超过了设计。

它们可以接受两个并联降压转换器。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们有几个12V 至5V @ 40A 的选项、具体取决于它们的热要求

    TPS548D22是一款单相 D-CAP3模式控制转换器、额定负载为40A、具有可支持 Vout = 5V 的内部 FET

    TPS543C20A 是一款单相高级电流模式控制转换器、额定电流为40A、能够提供5V 输出、并可堆叠到两相转换器中以提供额外的裕度。

    我们还拥有一个额定电流为35A/相的 TPSM8D6C24双相/双相模块、可配置为5V 输出。  虽然它具有像 TPS546E25这样的 PMBus、但运行不需要 PMBus。