This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:OV 状态恢复。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399760/bq76940-ov-status-recovery

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 E2E:

当我触发 OV 条件时、是否只需 向 SYS_STAT 寄存器中的 OV 位写入1即可清除 OV 状态?

如果需要、除了向 MCU 写入之外、是否有其他方法可以清除 OV 状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在数据表中:

    遗憾的是、不可以 MCU 需要执行此操作才能清除故障。

    您可以考虑查看 BQ76952。 该器件是 BQ76940的更新版本、可以自主清除故障。

    此致、

    Max Verboncoeur