This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:等效于 LM2936Z-5.0/NOPB?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396907/lm2936-large-reel-equivalent-for-the-lm2936z-5-0-nopb

器件型号:LM2936

工具与软件:

大家好!

我们是否有与 LM2936Z-5.0/NOPB 等效的大卷带?

LM2936Z-5.0/LFT4是否非常适合? 我想了解一下后缀 LFT4和 NOPB 的区别。

谢谢!

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、

     LM2936Z-5.0/NOPB 看起来像为1800卷带尺寸、没有2000或2500选项。 NOPB 表示没有铅、其中 LFT 未指定未使用该铅。 您是否对输出电流、输入电压和输出电压有要求? 可能会有更好的解决方案。 TO-92是一个传统的套餐、有很多我会推荐的现代替代方案。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKyla,

    是否已确认 LM2936Z-5.0/NOPB 是否配有卷带包装? Arrow 在某种程度上提到它是批量的。

    卷盘的尺寸不是问题,只要它是在一个卷盘。

    客户现在不在评估是否更换器件、只是在寻找正在使用的器件的大卷带。

    BR、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、  

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 我无法代表 Arrow 发言、但我们的  LM2936Z-5.0/NOPB 也表示它以小卷带形式提供。  

    谢谢!  

    McKyla