This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160ADNT ||过热问题|| 48V 至24V || 2A 负载

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398406/lm5160a-lm5160adnt-heat-issue-48v-to-24v-2a-load

器件型号:LM5160A

工具与软件:

你(们)好  

我们在设计中使用 LM5160A。  

以下是我们在设计中提出的设计要求。

Vinput = 48V

V (output)= 24V

I (LOAD)= 2A

以下是我们在 PCB 中面临的问题:

1. 输出电压为18V、而不是24V。

2.在移除 R9 (130m Ω)并在 R9中添加零欧姆电阻后。 我们可以得出合适的24V 电压。 但我们会遇到一些发热问题。 以下是:

a)在负载电流= 1A 时、LM5160A 和电感器(120uH)变热。

B) 、负载电流= 2A、 LM5160A 和电感器(120uH)。 其得到的加热和输出电压 是额定(10-24V)。

从开关频率侧做了一些改变后。 我们遇到同样的问题。

默认值192kHz (Ron= 1.24M)

2. 292khz (Ron=480K)

电感器部件号:-   MSS1210-124KEB.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是附加的布局、供您参考:-   

    这是一个2层电路板。 上图适用于底层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请填写设计信息表。  谢谢。

    LM5160DNTBK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请找到填充的设计电子表格。

    PFA

    e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5160BKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion_5F00_FILL_5F00_DATA.xls

    谢谢  

    Rahul Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    根据电子表格、建议有效 COUT 最小值为40uF 。使用2类纹波注入时、建议使用0.06 Ω 电阻器且 Cff = 10nF。

    此外、布局:引导电容器不符合数据表中关于布局的建议。  如果您需要有关布局的更多反馈、请确定 C11、该反馈应由器件提供、如 C9。  C7的放置也是最关键的。  对于所述组件、请非常严格地遵循 DS 指南。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有低于输入的变化。 仍然遇到降压转换器上的发热问题。

    Cff = 10nF

    Cout = 40uF  

    谢谢

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否确认开关稳定且开关频率为300kHz?  加载时是否发热?   

    如果是这样、从布局上看、VIN 看起来具有最小的多边形覆铜区域、这在内部连接到 HS FET 的漏极。  您将需要增大它的面积以帮助降低温升。

    希望这对您有所帮助。

    David、