This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1100:有关大电流电源的问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398769/tps1100-question-about-high-current-power-supplies

器件型号:TPS1100

工具与软件:

你好。

我还不知道器件型号。

这么做3个这样的电源设计是不是很困难?

电源1

输入:74Vdc +- 15%(62.9Vdc 至85.1Vdc)

输出1:+5V x 20A

电源 2 (对称)

输入:74Vdc +- 15%(62.9Vdc 至85.1Vdc)

输出1:+12V x 10A

输出2:-12V x 10A

电源 3  (对称)

输入:74Vdc +- 15%(62.9Vdc 至85.1Vdc)

输出1:+15V x 10A

输出 2:-15V x 10A

所有这些引脚都应被隔离。

是否有符合要求的参考?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefferson、您好!  

    将该主题移至我们的隔离式组、因为您需要隔离式输出。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。

    由于电源是隔离式的、它们将需要变压器、对吧? 是否有工具可以帮助设计变压器?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefferson、您好!

    我知道功率级有功率级设计器、但变压器设计工具最好等待隔离团队发表意见、但如果隔离式、则需要变压器。

    谢谢。

    David。