This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:充电内部均衡的特定开启条件和相关计算方法

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397720/bq40z50-the-specific-opening-conditions-and-related-calculation-methods-of-the-charging-internal-equalization

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们想询问 BQ40Z50内部充电均衡的具体开启条件和相关计算方法、以及有多少 mAh 可根据每个电池的容差更新 DOD 和 Celln BaTime?

以上顾客询问,请尽快回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究此问题、并将尽快告知您。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题的结果是什么?

    我们仍在热切地等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误你的时间。  

    当您说:

    根据每节电池的容差、有多少 mAh 可更新 DOD 和 Celln BaTime

    您是否想问 DOD 何时更新并导致电量监测计计算 CB 计时器的非零值?  

    要启用电芯均衡的条件:
    1 - Update Status 需要为0x0E。
    1.1 -如果它是0x06、则在设置 TC 位后、在充电期间只会进行电芯平衡。  

    2-监测计需要在静止期间进行 OCV 测量以计算每个电芯所需的 CB 计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答以及以下问题:

    在更新 CB 时间的弛豫期内、OCV 测量值或每个电芯容量的 mAh 差异是多少?

    我们想知道的是、每节电池可以满足内部充电均衡条件的 mAh 或多少电压差?

    3.更新条件和计算公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq40z50具有两种执行电池平衡的方法。 一种方法是使用 SOC 计算。 另一种电芯平衡方法是基于电压的电芯平衡。
    我认为您至少需要基于电压的固件版本 R4。

    对于问题1和2、请参阅 SOC 平衡方法应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slua340c/slua340c.pdf

    首选 7电芯平衡 TRM 应该有助于回答问题3。  https://www.ti.com/lit/ug/sluucn4a/sluucn4a.pdf