This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:KEYIN 切换 FET 的延迟时间。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398885/bq78350-r1-delay-time-for-keyin-toggling-fet

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ76930

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我将 BQ78350-R1与 BQ76930 AFE 配合使用。

当我的 KEYIN 被触发时、FET 开始切换大约需要4秒。

我已经把 KEYIN 时间设置为0。

数据存储器中是否有我缺失的其他设置?  

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是此器件的性能。 对其进行检查的代码会在1秒内运行。 电量监测计需要1秒才能识别 KEYIN 已置位。 然后、如果引脚被置为有效、它至少需要两个周期来设置 KEYIN 位、然后再需要另一个周期来执行操作。 KEYIN 时间不是 FET 切换的时间、而是电量监测计需要对 KEYIN 进行置位以实现状态更改的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    是否有机会缩短此时间?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。