This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552DBVEVM-364:芯片是否能够在发生过流事件后自动恢复

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391731/tps2552dbvevm-364-whether-the-chip-can-automatically-recover-after-an-overcurrent-event-occurs

器件型号:TPS2552DBVEVM-364
主题中讨论的其他器件:TPS2552、TPS2552D

工具与软件:

TI 人好

我的客户是否对他们说他们对 TPS2552EVM 进行了测试 ?他们发现、当发生过流时、EVM 需要重新为其供电才能使芯片恢复工作?
我阅读了数据表、我们正在自动恢复并处于断续模式、对吧? 我需要设置什么内容吗?
此外、我的客户希望使用 TPS2552D、该芯片在恢复模式方面与 TPS2552相同吗? 我的客户期待能自动恢复的断续模式

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    客户是否报告过流情况时器件进入热循环(或断续模式)、但过流情况消失后、除非执行 POR、否则器件不会退出热循环?

    他们是否看不到数据表中图5或图7所示的内容?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我将结束该主题帖。  

    对于任何其他问题、请开始新的查询。

    BR、