工具与软件:
您好、
我目前正在研究 UCC28950控制器、用于 DCDC 的 PSFB 设计、
我已经按照附加的原理图组装了控制器板,并尝试在不连接功率 MOSFET 的情况下检查 PWM 波形(OUT A~ D)。
UCC28950不会产生任何 PWM 输出。 正在尝试采集 UCC28950的引脚电压、
VCC =12V、Vref = 5V、EA+= 2.5V、EA-=0V
在获取斜坡型电压时(附加的波形)、根据数据表、SS /EN 引脚处的电压应为0.55V
在 COMP 处还将获取脉冲波形(附加的波形)
在同步引脚上看不到输出..
您能帮助确定问题并提供反馈吗?
谢谢 、e2e.ti.com/.../ISOLATED_5F00_DC_2D00_DC-Control_5F00_Circuit.pdf


此致、
Vikas