This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:有关300W 输出的 LM5122的问题

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399575/lm5122-question-about-lm5122-for-300w-output

器件型号:LM5122

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在寻找升压控制器解决方案。 以下是他们的要求。

-输入电压:12V ~ 16.8V (电池)

-输出电压:24V 直流

-输出电流:12.5A (max)

- Pout: 300205 (max)

- OCP/OVP 保护

您能否推荐合适的器件?

此外、如果使用 LM5122、是否必须使用多相?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5122应该是适合此应用的最佳器件。

    如果首选、采用单相设计时、300W 仍应可行。 请根据功率要求选择合适的功率级组件(电感器、FET)。

    您还可以在此处查看参考设计:
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=lm5122

    这里是单相200W 应用的一个示例、但您甚至可以找到更好的参考。
    https://www.ti.com/tool/PMP10710

    如果您有关于 LM5122器件的其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas