This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:使用微控制器控制电源

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399794/lm73100evm-controlling-the-supply-using-microcontroller

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

开奖记录

我想使用该 LM73100 IC 来控制电磁阀的电源。

我想知道我们是否可以 将微控制器连接到 EN/UVLO 引脚。  
微控制器 VIO = 3.3V。  

产品说明书中指出、我们可以使用高达5V 的电压。 但是、我想确认一下是否可行?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    是的、您可以这样做。 请确保 EN 在任何时候都未悬空。 它会被上拉或下拉。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我要记住、该引脚不是悬空的。