This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TMUXHS4446

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399164/tps65987d-tmuxhs4446

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446

工具与软件:

我将 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、使用 TPS65987D GPIO 控制 TMUXHS4446模式、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"以识别正向和反向插拔、将 GPIO1设置为"端口0 DP 模式选择事件"以识别 DP 3.0、但我不知道如何在 TMUXHS4446之间进行切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的粗体部分。

    CONFIG0:电缆翻转->电缆方向事件

    CONFIG1: 启用 DP:DP 模式选择事件

    CONF2:USB3被启用:USB3_EVENT_PORT1

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、但"Port 0 USB3 Event"的活动状态为高电阻、TMUXHS4446的 CONF[2]需要为"1"。

    TPS65987D GPIO 事件:www.ti.com/.../slvae11a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要一个外部上拉电阻器、才能使此事件正常工作。

    我建议先在 GUI 的 GPIO 配置中使用"Internal pull-up Enable"字段、因为这也可能起作用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我稍后会尝试将其设置为内部上拉。 除了此事件、还有其他我可以设置的事件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB3配置、这是唯一的事件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢