主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446、
工具与软件:



我将 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、使用 TPS65987D GPIO 控制 TMUXHS4446模式、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"以识别正向和反向插拔、将 GPIO1设置为"端口0 DP 模式选择事件"以识别 DP 3.0、但我不知道如何在 TMUXHS4446之间进行切换。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:



我将 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、使用 TPS65987D GPIO 控制 TMUXHS4446模式、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"、将 GPIO2设置为"端口0电缆方向事件"以识别正向和反向插拔、将 GPIO1设置为"端口0 DP 模式选择事件"以识别 DP 3.0、但我不知道如何在 TMUXHS4446之间进行切换。
感谢您的答复、但"Port 0 USB3 Event"的活动状态为高电阻、TMUXHS4446的 CONF[2]需要为"1"。

TPS65987D GPIO 事件:www.ti.com/.../slvae11a.pdf