This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:如何使用 TPS35AA38AGA 设计输出锁存电路?

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1, TMUX1574, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397883/tps35-q1-how-to-design-an-output-latching-circuit-using-the-tps35aa38aga

器件型号:TPS35-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TPS35

工具与软件:

大家好、我已经有了 TPS35AA38AGA 芯片。
有一个开漏 RESET 输出锁存应用。
如何使用 TPS35AA38AGA 设计输出锁存电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建昊:

    有几种方法可以使用分立式电路和控制 GPIO 在 TPS35AA38AGADDFRQ1 器件的输出端实现锁存。 您能否分享您的原理图、包括 TPS35-Q1器件以及与 TPS35-Q1共享任何网络的任何相应器件和连接、借助此功能、我可以添加所需的电路、从而提供包含 LATCH 的示例原理图。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让 TPS35强制将模拟开关 TMUX1574的 SEL 设置为0、并在 MCU 无法成功重新启动时切换到手动模式

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建昊:

    感谢您提供反馈。 Joshua 今天不在办公室、但他会在星期一回来后再次查看。 将在当天结束前于8/12提供回复。

    谢谢!

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建昊:

    感谢您分享原理图。 为了锁存复位、我建议您在 MR 和 RESET 之间添加一个电阻器、这样每当 RESET 变为低电平时、MR 将被拉低、而器件将一直保持低电平、直到向 MR 提供 GPIO 脉冲以清除锁存。 对于 TPS35-Q1启动期间的此配置、您需要向 MR 提供 GPIO 高电平脉冲、以便该器件不会在启动时锁存。  

    在 TPS35-Q1启动期间、RESET 将变为低电平、采用此锁存配置时、您需要向 MR 提供 GPIO 高电平脉冲、以便该器件不会在启动时锁存低电平。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过了、它能正常工作。

    谢谢。