This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:热插拔+ MOSFET 应用电路问题

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399163/lm5069-hotswap-mosfet-application-circuit-question

器件型号:LM5069

工具与软件:

团队、

目前、我的客户使用的是 LM5069+外部 MOSFET 电路、输入连接滤波电感器。  

当输出端接地短路时、LM5069将控制 MOSFET 关闭。 由于电感的存在、MOS 的 VDS 具有高漏极电压、VDS 会超过70V。

是否有改进电路的建议? 谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    它们是否在靠近 VIN 引脚的位置使用 TVS 二极管? 陶瓷电容器和 TVS 二极管有助于降低峰值。  

    此致

    Kunal Goel