This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:恒流 LED 驱动器设计

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399308/tps922054-constant-current-led-driver-design

器件型号:TPS922054

工具与软件:

我想使用 TPS922054来设计一个恒定电流 RGBW LED 驱动器、可以使用 DIP 开关在150mA 和1500mA 之间调节电流、也可以通过 PWM 进行调光。 我最初计划对 TPS92512HVDGQR 进行此操作、但由于它在正极侧开关并在负极侧测量、因此不适合现成的 LED 灯带。 通常、LED 在正极侧短路、在负极侧进行开关和检测。 因此、我如何使用 TPS922054或替代 IC 来设计具有可调电流的恒流 LED 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    [报价 userid="618860" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399308/tps922054-constant-current-led-driver-design 我想使用 TPS922054设计一个恒定电流 RGBW LED 驱动器、该驱动器能够使用 DIP 开关在150mA 和1500mA 之间调节电流、并可通过 PWM 进行调光。 我最初计划对 TPS92512HVDGQR 进行此操作、但由于它在正极侧开关并在负极侧测量、因此不适合现成的 LED 灯带。 通常、LED 在正极侧短路、在负极侧进行切换和检测。

    您是说 RGBW LED 采用共阳极配置吗?

    如果是、TPS92205x 是共阳极 LED 的合适选择。 该器件可在灵活调光模式下使用。 您可以使用 ADIM/HD 引脚调节输出电流幅度、并使用 EN/PWM 引脚进行 PWM 调光(打开/关闭输出电流)。

    如果您希望使用 DIP 开关在两个不同的电流幅度之间切换、我可能想到的一种方法是使用555计时器来生成 ADIM/HD 引脚所需的 PWM 信号、然后使用 DIP 开关(带有一些电路)来更改  555计时器生成的 PWM 信号的占空比。

    此致、

    Steven