This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:LMR43620MSC3RPER 的开关噪声

Guru**** 2381080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383102/lmr43620-switching-noise-of-lmr43620msc3rper

器件型号:LMR43620

工具与软件:

Hell. TI 成员

Ie2e.ti.com/.../LMR43620MSC3RPER_5F00_20240704.pptx 想让您了解降低器件开关噪声的方法。

 1.测试环境

     . 输入电压:15V (5V ~ 16.8V)

     . VOUT:3.3V

     . 负载:1.4A (负载范围:0.3A 典型值、重负载:1.5A)

                (负载类型:IR-LED 12EA 打开)

     . 用于测量的接地线长度:< 1英寸

     . 测量位置:C63

  1. 问题:

     开关噪声提高了" 136mVpp @1.4A 负载。 图1

     ※  开关频率周期:2.2 ~ 2.7MHz

       峰值脉冲宽度:约1.2nSec

  1. 请求:ⓐ请查看以降低开关噪声。

               ⓑTI 允许多大的开关噪声级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期。 请注意,回复将延迟。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询专家、了解结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能否尝试使用尖头和桶形探头测量信号? 这应该会移除您看到的高峰值。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew

    ​​已发送报告中的值是使用桶形探头测量的。

    如果在 PCB 设计的下一步中有任何要修改、请提供建议。

    谢谢、此致

    朴熙根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朴熙根(音译)

    VOUT 应至少有2 * 22uF 的输出电容器。 如果您想消除纹波、所花费的时间可能会更长。

    此外、如果使用更大的电感值、也可以减少电压纹波。 我在过去已经取得了成功、通过这样做可以消除过多的纹波。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供设计建议。