This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184 Excel 设计表结果和 Web 基准测试结果是否不同?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398921/lm25184-lm25184-excel-design-sheet-result-and-web-bench-result-is-different

器件型号:LM25184

工具与软件:

尊敬的 TI

我考虑以下 LM25184的反激式情况。

VIN 10~14 (12V 标称值)

输出电压双路28V/0.3A 6V/0.4A (equ 单路28V/0.43A)

Excel 中的变压器结果(右侧图像)

  webench 中的变压器结果(左图)

的链接

-我不能选择匝比,磁感,磁芯尺寸

-4uH、备用16x14mm 磁芯尺寸

-一个输出

Excel 中  

我可以选择匝数比,磁感,磁芯尺寸

-8.2uH (min)、可选10x10mm 磁芯尺寸

-双路输出

在查看 WebBench 和 Excel 的变压器设计工具后、这两个结果之间没有共性。

哪种情况更适合查看?

此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您使用 LM25184进行设计。  使用设计计算器、这样您就可以更自由地调整设计。  Webench 在很大程度上基于 EVM、后台计算不够智能、有时在进行权衡时。  

    关于您的计算器、我建议选择 Lmag 不大于所需最小值的变压器、在这种情况下、我建议10uH 到15uH 之间的值、以便全功率时的开关频率不会降至150kHz 以下。  否则、您可能必须在输出电源轨和输入端都使用大电容器。

    希望这对您有所帮助、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi

    感谢您的答复

    此致、崔熙燮