This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756E 原理图审阅

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398990/bq25756e-bq25756e-schematic-review

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

大家好、TI Team、

根据客户反馈、充电一段时间后停止充电的异常情况是输出电流采样波动较大所致。 目前、以下电路有变化、请帮助系统地检查它是否正常并提供建议、谢谢。

如下所示、从10Ω 更改为100Ω 后、R71和 R7正常。 放大两个电阻后是否存在任何其他问题? 此外、目前只使用降压充电功能、该电路能否优化和简化?

应用场景:适配器输入电压29.4V、充电切断电压25.2V、充电电流2.5A。

现在、我们需要帮助来检查原理图设计是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    感谢您的配合。 下面是针对电流浪涌问题的一些快速建议:

    R71和 R72应为10Ω。

    您可以将 C50和 C51移至电池感应电阻器的另一侧吗? C51应尽可能接近 QT11。

    您是否可以将 C53移至输入感应电阻器的另一侧? C53应尽可能接近 QT12。

    此外、VAC 引脚需要使1µF 电容器靠近它。

    此外、您是否还可以借助 BQ25756原理图检查清单进行首次审查? 之后我再看一下原理图。 以下是检查清单: e2e.ti.com/.../faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    此致、
    埃森·加洛韦