This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:can##39;t 在 bqStudio 上查找 Golden File 导出选项

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390000/bq40z50-r2-can-t-find-golden-file-export-option-on-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正要开始我们的电池包的学习周期、但我突然停止了:完成后、我在 bqStudio (1.3.127版本)上看不到任何导出 Golden File 的选项。

我正在使用的 BQ40z50R2具有硬件版本0xA3和固件版本0x0208 (固件内部版本为0x0032)。

我曾尝试安装以前的 bqStudio 版本、但没有提供任何选项。

我不知道该怎么办。"

谢谢、

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samir、

    它应该在"Firmware"选项卡下。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我不认为我很清楚我的提问。 抱歉。

    执行学习循环。 我使用的是 BQ40z50R2与2S2P 电池组。

    我假设学习周期会更新电量监测计信息(例如、作为 Ra 表)。 这样、 Impedance Track 算法就能获得电池寿命统计数据(例如剩余电池电量百分比)的最佳状态。

     https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf 显示可以将电量监测计配置导出到 FlashStreamRegistered文件中:

    Golden Image 文件:*。gm.fs (包含 ROM 电量计的配置–用于 RAM 中的数据存储器)。
    •闪存电量监测计的配置文件:*。df.fs
    •适用于闪存测量仪表的固件和配置文件:*。bq.fs
    •一次性可编程监测计的配置:*。ot.fs

    我必须使用微控制器传输该文件(配置)。 为此、我将使用 slua801.pdf 中提供的 gauge 编码。  我将更改 I2C 读取/写入函数以使通信正常工作。

    我有以下问题:

    1、我需要使用 BQStudio 导出哪个文件? *。gm.fs? *。df.fs? *。bq.fs? *。ot.fs?

    2.在哪里可以找到在 BQStudio 中导出的选项? 您向我展示的选项可导出固件、而不是配置文件。

    感谢您的帮助!

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samir、

    您将需要 bq.fs 文件。

    2.它导出的 bq.fs 文件包含该文件中的配置部分。 它是指令闪存和数据闪存文件的组合。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否告诉 srec 文件(这是唯一一个我可以导出的文件)包含配置部分? 好的。

    我必须找到一种将.srec 文件写入电量监测计的方法、因为德州仪器(TI)没有任何 帮助。 ( https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf 是无用的)

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samir、

    如果您按下"Browse"按钮、则可以进行更改以将文件另存为 bq.fs 文件。 只需点击下拉菜单。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我不认为只是更改了保存选项。  抱歉。

    感谢您的帮助与耐心。

    谢谢、

    Samir