This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:当输入有效的 Vin 时、IC 未连接到 OUT

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399286/bq24072-ic-not-connect-in-to-out-when-put-a-valid-vin

器件型号:bq24072

工具与软件:

大家好、

我在独立模式下通过以下连接使用了 bq24072:

bq24072的"IN"连接了一个开关电源(4.6V)、"OUT"连接了一个需要~Ω 200mA (孢子峰值为1A)的电路。

我生产了一些电路板、在这些电路板中、20%的这些电路板上电后(此时未连接电池)、bq24072的"OUT"(VREG at circuiti")不会变为高电平。

如果我连接充电的电池、在这种情况下、电路将正常工作。

也许这个问题与 EN2连接 OUT (复制自 bq24072数据表中的独立示例)、并且在开始时 EN1=EN2=GND (下拉内部电阻器)、将电路配置为100mA 最大输入。 当我连接电池时、OUT 会变为高电平、选择 EN2至高电平、从而将最大输入电流设置为 ILIM。

我的上述想法是正确的吗?

那么问题是:为什么80%的电路板都能正常工作(电路板之间的唯一区别是元件容差)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jardel:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    在未连接电池的情况下、如果 OUT 引脚上的电流负载最初大于100mA Current Limit、则 OUT 将无法斜升。 我已在实验室中使用 BQ24072EVM 对此进行了验证、因此不能将 EN2上拉至 OUT。 如果 EN2上拉至"IN"、则行为保持不变。

    如果您打算在未连接电池的情况下运行系统、则需要确保 OUT 状态下的负载最初不会高于100mA。 数据表图9-2展示了 bq24072的启动。  

    此致、

    Garrett