请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 工具与软件:
嗨、团队:
我对 器件在 CC 模式下工作时的 ICO 功能有三个问题、您能帮助说明一下吗? 谢谢。
1.启用 ICO 后、是否有情况会触发 IDPM_LIM 以自动减小该值?
2.如果是 VBUS 的上升电压、那么 IDPM_LIM 是相应地更改为相同的电平、还是始终保持低电平限制?
3.如果 IDPM_LIM 不会按照问题2中的说明递增、那么复位后是否可以在 REG02中禁用 ICO 功能、然后 手动为输入电流限制配置 REG00?