This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使用在线 GUI 热敏电阻计算器?

Guru**** 2949580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399446/faq-how-do-i-use-the-online-gui-thermistor-calculator

概述:

在许多应用中、可以使用推荐的 Semitec 103AT-2热敏电阻、也可以使用具有相同规格的热敏电阻。 当使用103AT-2或具有相同规格的其他热敏电阻时、可以使用数据表中的温度范围作为参考、假设 RT1 = 5.32k Ω 且 RT2 = 30.1k Ω。

 

如果需要不同规格的热敏电阻、或者需要寄存器设置不支持的高温或低温、在线充电器 GUI 中的计算器可以帮助估算充电器 VTS 阈值将对应的温度以及所需的 RT1和 RT2电阻器。

 

示例输出:

 

设置高温和低温:

输入低温和高温时、建议将 HOT 和 COLD 寄存器值调整为最接近的匹配温度。 例如、如果有多个可用的高温阈值(50摄氏度和60摄氏度)、并且所需的高温为65摄氏度、请从下拉菜单中选择60摄氏度。 这有助于防止过大的 RT1和 RT2值。

 

选择适当阈值以匹配所需高温的示例:

 

 

 

定制热敏电阻:

使用规格不同于103AT-2的热敏电阻时、可以通过选中"Manually input NTC information (手动输入 NTC 信息)"复选框来选择手动输入热敏电阻规格。 选择该选项后、还有3个选项可供输入。 取消选中该框时、计算器将使用 AT103-2信息。 该信息可在热敏电阻的数据表电阻与温度间的关系表中找到。

 

温度和电阻必须始终匹配(如下例所示)、否则 RT1和 RT2的估算值和温度阈值将不准确。

 

 

 

误差估计:

进入和退出温度范围的最小值和最大值由四项的组合决定:

 

  1. 充电器数据表中提供的 VTS 范围
  2. 热敏电阻 β 容差-在热敏电阻数据表中提供
  3. 25°C 时的热敏电阻阻-在热敏电阻数据表中提供
  4. RT 电阻器容差-在电阻器数据表中提供

 

103AT-2在25°C 时的 β 和电阻误差为1%、这是工具中的默认设置。

寄存器设置:

调整 TS COLD 和 TS HOT 将强制重新计算 RT1和 RT2、这将导致中间阈值(COOL、PRECOOL、PREWARM、WARM)更新为新的估算值。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。