This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SLEEP 模式下的电流过高

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398066/bq40z80-current-too-high-in-sleep-mode

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

我似乎在这个旧帖子中看到了相同的问题:
BQ40Z80:进入睡眠模式/睡眠电流过高问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在此示波器捕获中、示波器捕获是100欧姆 Vcc 电阻两端的电压、因此平均电流为"平均值=29.90mV"或299uA (在睡眠模式下应小于该值的一半)。

此处是热敏电阻引脚(TS1)、根据我使用的设置、每5秒应该有1个脉冲、~1.5秒 是最长的低电平时间:

此外、我让 EVB 运行相同的固件、它会正常进入睡眠状态、因此我的硬件似乎是导致这种情况的某种原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果可能、您能否共享正在使用的电量计设置的.gg 文件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_golden_5F00_L.gg.csv

    这个 gg 文件的 Nr=0、但我尝试了 Nr=1、这是它休眠但电流过大的时候。

    我还尝试了默认固件文件设置、但没成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的发送。 根据上面的 TS1示波器捕获、我相信器件仍在正常模式下工作、因为脉冲会在1.5秒内发生。

    我在.gg 文件中看到睡眠电流阈值当前设置为10mA。 您能否确认在检测电阻上看到的电流满足此阈值、以及满足下面详细说明的其他条件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS1采样率稳定为每秒1次、每次采样300uA 以上、然后在睡眠状态下、应该降至100uA、每5秒仅1次采样。

    我只看到1秒、然后我们的板上面显示了随机值。  当 EVB 处于类似以下的睡眠状态时、EVB 始终每5秒下降至1个样本:

    我无法让我们的电路板显示采样之间的5秒延迟。

    此外、我已将"系统睡眠中"与"bus timeout=0"结合使用、即使在连接 EV2400的情况下也让它进入睡眠状态、我可以看到睡眠状态位保持开启状态、但1.5秒随机模式继续。

    我已经尝试了所有你展示的设置、阅读这里的每篇相关文章我可以找到、尝试了我能想到的所有东西在 EVB 和 OUT 板上、我无法让 EVB 像我们的板一样工作、我也无法让我们的板像 EVB 一样工作、我已经在这方面花了2周的时间。

    在这篇文章的开头,我提到了一个谁有确切的症状和当前模式我看到,他被推荐给你的 FW 团队(4年前), 你能检查它是否曾经解决? (或者、我也应该咨询 FW 团队)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    理解、这一问题是否出现在多个定制板上或仅此板上? 如果只是这个、是否已尝试将测量仪表 IC 更换为新的测量仪表以确定问题的来源?

    我们此时也可以查看原理图、以确认此问题是否来自硬件。

    关于固件、我可以联系以查看先前的问题是否已解决。 您能否确认当前设备上使用的是哪个版本的固件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多个电路板上都看到过这种情况、BQ40Z80在此板上也进行了更改、并且没有任何变化。

    固件为 v0_04_build5

    我可以将原理图发送到哪里?  我无法公开发布它。

    谢谢。

    BQ40Z80芯片的生产日期代码:

    我们的 BIBS 板:
    TI 208
    A0GJ

    EVB:(激光标记为不同字体)
    TI 188
    AQ71

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我发送一个朋友的请求,这样可以使用私人信使发送。

    此致、

    Anthony Baldino