This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50自定义编程接口

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399181/bq40z50-r2-bq40z50-custom-programming-interface

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

大家好、 我想在不使用任何接口模块的情况下使用自定义代码对器件进行编程。  关于如何开始、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于器件的初始编程、您将需要 EV2400和 bqStudio 进行编程、因为这是将 chemID 编程到器件的唯一方法。 如果您希望在所有配置完成后更大规模地进行编程、可以将.bq.fs 与主机 MCU 一同使用、以使用所有必要的设置对器件进行编程。

    此致、

    Anthony Baldino