This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的电池容量显示问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397745/bq40z50-the-problem-of-battery-capacity-display-for-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

当电池电量保持在20%时、使 BQ40Z50进入关断模式。 插入电源、使其在大约一个月内激活 BQ40Z50。 此时功率显示只有2%左右、但实际电池容量远远大于2%。 请分析导致显示错误的原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电量监测计关闭期间、电池很可能会自放电。 您能给我们发送当前的 gg 文件吗?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siddharth、

    请检查附件。

    e2e.ti.com/.../116AQ369_2D00_20_2D00_18650_2D00_4S1P_2D00_2600mAh_2D00_14.6V_2D00_BQ40Z50_2D00_R1_2D00_20190807.gg.csv

    对于电池 SOC 在激活后以及 FCC 关断的突变问题、希望获得 TI 的技术帮助和解释。
    1.为什么会跳? 需要通过算法对其进行解释。 哪些电池参数与 SOC 和 FCC 相关、它们如何分步计算?
    2.为什么复位可以立即纠正 SOC 和 FCC? 为什么复位后和正常激活后 SOC 和 FCC 的显示存在巨大差异?
    3.电池关机后芯片发生了什么情况? 为什么它在电池激活后影响 SOC 和 FCC 的显示?
    4.停机激活后 SOC 和 FCC 跳变问题是否有有效的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么会跳转? 需要通过算法对其进行解释。 哪些电池参数与 SOC 和 FCC 相关、它们如何分步计算?[/QUOT]

    SOC 之所以能够跳转、有几个原因、但是在关闭之前和退出关闭后、如果没有描述电量监测计的 bqStudio 日志文件、就很难确定直接的根本原因。 与 FCC 和 RemCap 相关的主要参数(又用于计算 FCC)是 chemID 和由 Qmax 更新创建的值。 有关这些值的确切计算方式、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts = 1723478240869 

    2. 为什么复位会立即校正 SOC 和 FCC? 为什么复位后和正常激活后 SOC 和 FCC 的显示存在巨大差异?
    3.电池关机后芯片发生了什么情况? 为什么它会影响电池激活后 SOC 和 FCC 的显示?

    电量监测计将在从 SHUTDOWN 模式重置或重新进入 NORMAL 模式后进行一系列计算、在该模式下、开路电压可能会由于长时间关断而关闭、进而可能导致 FCC 和 SOC 发生变化。 但是、如果是这种情况、则应在退出 SHUTDOWN 模式后的一个周期后进行自校正。

    4. 对于关闭激活后 SOC 和 FCC 跳变问题、有没有任何有效的解决方案?

    如果可能、您能否告诉我们关闭前后 FCC 和 RemCap 之间存在的变化量或共享日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

    [/quote]