This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890的 ILIM 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396405/bq25890-ilim-pin-for-bq25890

器件型号:BQ25890

工具与软件:

我们知道、对于 BQ25890、IINLIM 或 IDPM_LIM   可以由 DPM 使用。 但是、ILIM 引脚控制的输入电流限制有何用途? 也就是说、如果充电器的输入电流限制由 ILIM 引脚决定、  与 DPM 功能相比、当实际输入电流超过 ILIM 引脚确定的该输入电流限制时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    BQ25890的实际输入电流限制将是 REG00中的寄存器设置和 ILIM 引脚上基于电阻器的设置之间的较低值。  

    [报价 userid="564296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396405/bq25890-ilim-pin-for-bq25890 "]也就是说、如果充电器的输入电流限值是由 ILIM 引脚  确定的、与 DPM 功能相比、当实际输入电流超过 ILIM 引脚确定的此输入电流限值时、将会发生什么情况?

    不会发生这种情况、因为 BQ25890不会尝试消耗超过 ILIM 引脚确定的输入电流限制的电流。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输入源汲取的电流大小取决于系统负载。 、、?系统负载足够重、使输入电流消耗超过 ILIM 引脚确定的限制 Δ I、将发生的情况将是 Δ I

    或者、充电器为什么以及如何能够防止输入电流超过 ILIM 引脚?设置的限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    即使系统负载增加、BQ25890也不会尝试从输入适配器汲取比输入电流限制更大的电流。 该器件能够测量降压转换器之前的输入电流、并且内部控制可防止电流消耗超过 ILIM 引脚/寄存器设置设置的限制。  

    因此、如果系统负载足够重、输入电流消耗超过 ILIM 引脚确定的限值、将发生什么?

    首先、BQ25890 IC 将进入动态电源管理、此时充电电流会减小、以便大部分/所有输入电流可以支持 SYS 负载。 数据表中的图9-3对此进行了说明。  

    如果 SYS 负载仍然大于输入适配器可支持的充电电流降至0A、则器件将进入补充模式、在该模式下电池放电有助于支持 SYS 负载。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在理解这一点、因为 ILIM 硬件引脚确定的实际输入电流限制值不适用(μ A、或者不能导致)μ A 进入 DPM 或补充模式。 、我()I2C/SMBus 确定的限值只有 IinDPM 寄存器才能激活 DPM 或 DPPM (__LW_AT__补充模式)、并且 ILIM 硬件引脚确定的实际输入电流限制 EN_ILIM=1 k Ω 不能导致 DPM 或 DPPM、即使 IinDPM 寄存器值大于 ILIM 引脚设定值、这会导致实际输入电流限制产生 ILIM 硬件引脚设置的较低值。 ‘m、关于 ILIM 引脚的 DPM 和 DPPM、我有点错误。

    另一个问题、是有任何寄存器来恢复 ILIM 硬件引脚限制值、还是有任何寄存器来实时恢复 ILIM 引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    无论是由寄存器还是 ILIM 引脚设置、BQ25890对输入电流限值的响应方式都是相同的。 这只是设置输入电流限制的2种方法、而器件使用的实际输入电流限制将是2种中的较低者。 硬件引脚输入电流限制值适用于进入 DPM 和补充模式的器件。  

    是否有任何寄存器用于恢复 ILIM 硬件引脚限制值的值、或是否有任何寄存器用于实时恢复 ILIM 引脚上的电压?

    否、ILIM 硬件引脚限制值不存储在寄存器中。 例如、如果硬件引脚限制为500mA 且寄存器设置为1A、则器件将遵守500mA 限制、但 REG00或 REG13都不会将输入电流限制报告为500mA。 无论是否使用寄存器集限制或硬件引脚限制、REG13位6都将指示器件是否处于 IINDPM 状态(即输入电流已达到限制值)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何寄存器或方法来禁用 BQ25890的 IinDPM 或 VinDPM、是否有其他具有这两个功能的 IT 充电器?如果没有?、这意味着如果充电器具有这两个功能、则 IinDPM 和 VinDPM 都是强制的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    没有寄存器或方法可以完全禁用 IINDPM 或 VINDPM 功能。 一般来说、我们的所有充电器都有某种形式的输入保护。 一些低成本线性充电器仅具有 VINDPM、而不具有 IINDPM 和 VINDPM。  

    如果不是、这意味着如果充电器具有此类功能、则 IinDPM 和 VinDPM 都是充电器的必备功能?

    充电器不需要这些功能、但一般客户会使用这些功能来防止其输入适配器过载。  

    如果您希望禁用 VINDPM 和 IINDPM、则最佳选择是"错开"设置 VINDPM 和 INDPM 阈值。 这意味着将 VINDPM 设置为3.9V 的最小阈值、将 INDPM 设置为3.25A 的最大阈值。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK、为 IinDPM 和 VinDPM 设置范围外值与禁用 IinDPM 或 VinDPM 可能相同。

    在笔记本电脑市场中、始终有一个为电池充电的充电器、但迷你 PC 中不存在电池(但是 DCIN 适配器仍用于为迷你 PC 供电?NUC)、是否有任何类似于 IinDPM 或 VinDPM 的机制来防止 TI 电源管理解决方案中的适配器过载、

    当然、TI 充电器 IC 可以在无需电池的微型 PC 中工作以保护适配器、但如果不充分利用许多功能、则要昂贵得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    为 IinDPM 和 VinDPM 设置超出范围的值与禁用 IinDPM 或 VinDPM 可能相同。

    与根本不具有这些特性并不相同、但将阈值分别设置为最小值和最大值会更大限度地降低 BQ25890在 IINDPM 或 VINDPM 条件下运行的可能性。  

    是否有任何与 IinDPM 或 VinDPM 类似的方法可防止 TI 电源管理解决方案中的适配器过载?

    如果您正在考虑选择标准直流/直流降压转换器、而不是特定于电池充电器的降压转换器、我建议您创建新的 E2E 帖子、以便相应的专家可以推荐合适的器件并回答任何其他问题。  

    我可以继续在本主题中解答有关电池充电器 IC (如 BQ25890)的任何问题。  

    此致、

    Garrett