This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:为微控制器供电

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398983/tps25730-powering-microcontroller

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!

在电池电量耗尽模式下是否可以从 LDO_3V3为微控制器供电?

祝你一切顺利。
Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    不、我们不建议使用 LDO_3V3电源轨为 MCU 供电。 在电池电量耗尽的情况下、PPHV 电源轨(系统侧 VBUS)应出现、并且您应该能够从那里为 MCU 供电。

    内部 LDO 的输出电流为最大5mA。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回来、Chris。 我想使用 MCU 来设置 TPS25730上的电压

    是否有办法让它们一起工作? 或者有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这里可能会有两个问题。

    1. "设定电压"是指什么? 您是否尝试设置与 MCU 协商的电压?  
      1. TPS25730 USB-C PD 灌电压仅可通过电阻分压器进行配置
      2. 如果您希望使用具有更多 I2C 配置的用电器件、则可能需要改用 TPS25751
      • 我是否可以通过某种方法让他们一起工作? 或者是否有任何其他建议?

      1. TPS25730可以在没有 MCU 的情况下工作、因此您可以设置想要支持使用 ADCINx 电阻分压器的电压。 TPS25730协商了合约后、它将关闭电源路径并在 PPHV 上提供电压。 您可能会从从 PPHV 获取电源的直流/直流转换器上取下 MCU 电压。

    谢谢。此致、

    Chris