This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:完整器件型号为:TPS74401MRGWREP

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398795/tps74401-entire-part-number-is-tps74401mrgwrep

器件型号:TPS74401

工具与软件:

我有关于器件型号 TPS74401MRGWREP 的问题。 我想问的是、对这个器件进行了什么测试? 此外、如果你们提供相同的器件、但符合 AEC Q100或 MIL-PRF-38535标准、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jashandeep、

    所有 TI 器件在发货前均根据我们的数据表参数进行了测试。

    关于资质认证测试、在 发布时、该器件已按照 JEDEC 标准进行了测试。  提供的链接重点介绍了对器件施加的条件和应力、从而使其符合增强型封装(EP)标志的要求、即该器件已通过-55°C 至125°C 的增强型温度范围认证。  

    温度范围决定了资质 认证级别、如我们的资质认证常见问题解答中所述。 对该器件执行的认证标准高于典型的 AEC-Q100器件。 我不确定它是否符合  MIL-PRF-38535标准。

    总之、TI 提供了 EP 和 TPS74401的商业版本。 EP 版本的认证标准在发布时将满足/超过 AEC-Q100标准、而商用版本的标准则较低。 如果您对完全符合 AEC-Q100标准的类似产品感兴趣、我可以将此主题转发给我们的应用团队以找到合适的替代方案。

    如果您对此感兴趣、请告诉我!

    此致、

    Nick Altman