This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:系统电流要求

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399041/bq25798-system-current-requirement

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ27220

工具与软件:

您好、先生、
我将使用 Bq25798、如下图所示、
要从电池(21700 X 8) 向系统负载消耗最大电流(4-5安培)、需要进行哪些更改。





此致、
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    有关电池充电器原理图、请移除 BATP 引脚上的 C150和 C148。   

    BAT 和 SYS 引脚之间的充电器内部电池 FET 可自动为 SYS 提供高达6A 的电池电流。  我不明白充电器是如何连接到电池组的、还是 BQ27220如何连接到电池组的。  如果您需要 BQ27220进行高侧连接、如下所示:

    然后、上面的 VSYS=SRN 连接到充电器 BAT 引脚。

    是否使用低侧检测、如下所示

    然后、充电器 BAT 连接到上方的电量计 BAT 引脚= PACK+。  请注意上面的拼写错误、其中 J7应该是充电器和电池组。

    此致、

    Jeff