This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784:有关压降电压的最小输入电压

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399018/tps784-minimum-input-voltage-regarding-dropout-voltage

器件型号:TPS784

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在他们的新产品中考虑使用 TPS78401。

他们对最小输入电压有疑问。

- 所需的输出电压为3.0V。

-在本例中、3.5V 输入电压可以吗? (只需添加输出电压和0.5V)

或者、我们应该考虑额外的压降电压吗? (在本例中、输入电压最小为3.615V。 -> 3.0V+0.5V+0.115V)

-我们是否应该考虑输出精度来计算最小输入电压?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    在大多数情况下、最大压降和标称输出电压是重要的考虑因素、但如果您想要真正的最坏情况、也可以考虑输出电压精度。 因此、您的应用在最坏情况下的最小输入电压(我也假设最坏情况下的温度范围)将为3V *(1 + 1%)+ 115mV = 3.145V。 您无需包含500mV;VIN = VOUT + 500mV 仅用于表征器件的电气特性、而非必需要求。  

    此致、

    Nick