This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:复位置位持续时间和检测延迟时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899-Q1, TPS3422, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397251/tps3899-q1-reset-assertion-duration-and-sense-delay-duration

器件型号:TPS3899-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3422TPS3899

工具与软件:

您好!

我们正在考虑在设计中使用 TPS3899-Q1。 我们的用例条件如下:

 1.如果连接到 SENSE 引脚的按钮持续按下 大于5秒 、RESET#将被置为有效、延迟5秒。
 2.如果按钮持续按下一段时间 不到5秒 则 RESET# 将不会生效。

另请在下面找到原理图。



根据我们的理解 RESET# 将被置为有效(对于通过设置的时间 CTR PIN)  传感 是什么 低电平 持续时间超过所设置的时间 CTS 质量 负极端子。 该假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:   

    感谢您的提问! 我只是想澄清一下相关行为。

    只要 SENSE 引脚上的电压低于阈值、RESET 就会生效。 CTS (检测延迟) 和 CTR (复位延迟)是可调节的时间延迟、可延迟 RESET 置位(RESET 为低电平)和 RESET 取消置位(RESET 为高电平)行为。 请查看下面中的典型行为。

    这是一款具有可配置的延迟和复位脉冲的单通道按钮监控器 TPS3422。 我认为这可能对您更有帮助。  

    请在此处查找产品页面链接: https://www.ti.com/product/TPS3422

    此致、

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。

    我们查看了从您这边推荐的 TPS3422器件。 但是、该器件的复位置位持续时间仅为大约 400毫秒 . 我们 另见 都需要 复位置位的持续时间 大约 5秒( 因此、CTR 提供了10uF 电容器 ) 芯片组。 很抱歉、我的问题中没有强调这一点、即使我提到了这一点。

    我们可以使用 TPS3899实现它吗? 这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:  

    我会在今天结束前通过电子邮件与您联系。

    此致!

    Sila.