This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:需要有关 IC 标记的详细信息

Guru**** 2502625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399165/tps92515hv-need-a-details-regarding-ic-marking

器件型号:TPS92515HV

工具与软件:

你(们)好

我们采用上述降压 IC、但其中有两个不同的标记

1. 37 TI 15Qx

2.3c TI 15Qx

请告知我们这两者是否是相同的 IC。

如果是、那么3C 和37之间的区别是什么?

因为目前我们面临降压输出电流方面的问题。  

1.在37中、TI 15Qx 输出的 LED 电流与 VADJ 正确匹配

例如:LED 电流为840mA ,为 VIADJ 0.937V

2.我们用的是3C TI 15QX 的 IC LED 电流不准确

例如:LED 电流为700mA、与 VIADJ 的电压相同、为0.937V

我们正在尝试调试该问题。

目前、我需要您对此提供支持。

谢谢、此致

Divakar B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Divakar、

    前两个字符是生产日期代码。  该器件应该是同一个器件。  您是否更换过部件和主板以确保它不是主板问题、并检查问题是否出在 IC?  这只是一个器件吗、或者许多器件是否会出现这种情况?  如果您执行了该操作并且该操作跟随器件、则您需要开始获取波形以了解原因是这至今尚未完成。  我们需要电感器电流、开关节点、输出电压和 Viadj。   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhude

    美好的一天!

    非常感谢您的答复。

    首先、对不起以上问题。

    请注意、我在两个 IC 中都遇到了上述输出电流问题。

    我的设计进行了返工。

    根据数据表中的建议、未显示布局图形"Kelvin connection to Rsense "(开尔文连接至 Rsense)。 返工后、现在我得到的 LED 输出电流约为811mA (示波器中测量的平均电流)。

    但我的要求是针对840mA。 请注意、在数据表中、我使用了公式6。

    我已经考虑了数据表中的所有组件容差和参数值(vcdt_offset , voft , tdel , td (off ))。

    在这种情况下、LED 电流应该是

    最小值:796mA

    典型值:841 mA

    最大值:914 mA

    测量电流等于计算得出的范围。

    输出电流也是如此。 为什么未实现典型电流。

    输出电压:6.25

    VIADJ:990mV

    组件:

    电感:47uH

    COFF:1nf

    ROFF:8.2k

    输入电压:9V 至16V

    输出电压:6.5V

    请告知我们您的意见。

    谢谢。此致  

    Divakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记提及、上述测得的电流(811mA)用于13.5V 条件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的原理图发送给我、以便我可以查看。