This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PWM 引脚

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400295/tps92692-q1-pwm-pin

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我的客户在恒流升压设计中使用92692、您能否对以下问题做一些评论? 谢谢。

当 PWM 为低电平时、Vref 的5V LDO 将关闭? 如下图所示、Vref 由 KVL 划分为 PWM 引脚、客户猜测存在开关迟滞。 但是、前提是当下拉 PWM 时、Vref 将关断。

客户的猜测正确吗? 对于图中的引脚10、此类连接的目的是什么?

客户希望通过调整 PWM 引脚上的电压来实现低压不启动效果。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    Vref 的5V LDO 是一个电源、不能在任何时候关闭、也不会在任何时候关闭。

    更多有关 PIN10的信息、请参阅第19页的数据表:


    在此配置中、PWM 最初由连接到引脚10的 VREF 的分压器设置。 但是、当提供给 PIN10的电压超过3V 时、PWM 调光将被设置为100%。 在本例中、连接到 VREF 的分压器最初将 PWM 调光设置为40%、而当10V 电池接管时、PWM 调光设置为100%

    关于您的最后一个问题:

    "客户希望通过调整 PWM 引脚上的电压实现低压不启动效果"

    如果您能重新表述、我将不胜感激、因为我不认为我完全理解这一问题。

    希望这对您有所帮助!