This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:IQVIN 和效率、FPWM

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400148/lmr43620-iqvin-and-efficiency-with-fpwm

器件型号:LMR43620

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我对将 LMR43620MB5RPER 与 FPWM 配合使用有疑问。

IQVIN 是否低于汽车 PFM 的数据?

有用于 FPWM 的 IQVIN 吗?

另外、我认为下面的效率图是汽车 PFM 的数据。

是否有 FPWM 的效率图?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    非开关输入电流不应受 MODE (AUTO 与 FPWM)的影响、因此应该对二者均有效。

    电源输入电流为 Auto。 我在 FPWM 中的2.2 MHz、12VIN 处获取了器件的电源输入电流、发现它是8.26 mA。 该数据取自器件的自动版本、但这些数据应与工业修整基本相同。  

    在效率图方面、您可以在 LMR43620-Q1 数据表的图8-6中找到1A 器件的 FPWM 图。 需要注意两个差异:

    • 该图是器件在2.2 MHz 时获取的。 器件在1 MHz 下的性能与在2.2 MHz 下的性能之间的差异不应过大。 您可能需要使用不同的电感器来 优化电感器电流纹波、从而更大限度地降低不同开关频率下的开关损耗。 数据表的公式7更详细地概述了这一点。
    • 该图是在该器件的1A 版本下获取的。 这应该不会对器件的效率造成太大影响。 由于电流限制较高、2A 器件 的性能可能略优于1A 版本、但作为估算值、该图可用于表征 FPWM 下较低负载下2A 器件的效率。 ~Δ V 300 mA 后、器件的 FPWM 和自动运行模式的行为相同。

    谢谢!

    Joshua Austria.