This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740电路无法正常工作、DRV 波降至0

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400309/ucc28740-ucc28740-circuit-can-not-work-normally-and-drv-wave-is-decreased-to-0

器件型号:UCC28740

工具与软件:

专家、您好!

您是否介意查看附加的原理图和布局?  

输入电压:48V 至120V

输出电压;24V

IOUT;2.5A 至3A。 (最大功率为36W、通常为15W)

客户使用 WEBENCH 创建电路、最终电路无法输出稳定的电压。  

在先前的测试中、VS 引脚在启动时没有找到4.52V 的最小保护阈值、但可以看到、VDD 在21V 导通后立即缓慢下降至7.8V、然后将电容器重新充电至21V、并在导通后再次关断。 循环执行该过程。 VS 分压电阻器已尝试使用62K、18K、53K、15K、68.1K、 17.8K、系统无法在50V 电压下使用68.1K、17.8K (对于这组参数、没有额外的 VS 电压)。 采用62K、18K、53K、15K 时、可将启动电压调低至45V、在轻负载时基本上为正常状态。 但在1.4A 负载下无法启动。
接下来、通过增大反馈电流的值将 RTL 下调至1.5K、然后将 RFB3调整为100K、将 RFB4调整为22K。 当比例链路增加时、可以将其负载到1.5A、并进入 CC 恒流模式(电压仅为10.5V)、负载很可能不会在1.5A 时启动。 调整 RCS 后、系统不会像 RCS 小于0.2R 一样启动、即提高负载输出电流无效。 启动故障时、RCS 音量电压低于1.5V、不会达到电流限值。

这里测试了一些曲线。

VDD:紫色线

VOUT:黄线

...

DRV:紫线。