工具与软件:
尊敬的先生们:
过去10年、我一直在设计中使用 BQ28550。 我在现场遇到一个问题、即我的电池容量为19.3瓦时 、但电量监测计 BQ28550报告的容量大于20瓦时。 作为调查的一部分、我尝试了运行充电(2A)/放电(-1.3A)周期。
第一个周期:充电(2A)/放电(-1.3A)
BQ28550在整个周期中以 mAh 为单位报告容量、放电结束时、最大误差从4%切换为2%、FCC 降低了4%。
第2个循环:充电(2A)/放电(-1.3A)
BQ28550在整个放电周期中以 Whr 为单位报告容量、最大误差为2%、FCC 值减少不到0.1%。
以下是我为了理解这个场景而提出的问题
1) BQ28550是否有学习周期? 如果是、请分享程序。
2)燃油表报告的容量(大于20Whr)比实际容量(19.3Whr)高的可能原因是什么。
3) 3)电量监测计 BQ28550 在周期1中以 mAh 为单位报告容量、在周期2中以 WHr 为单位报告容量的原因是什么
此致
Prakash
e2e.ti.com/.../Discharge-3_5F00_6-Ohm-log-cycle-_2D00_2016_2D00_1.loge2e.ti.com/.../Discharge-3_5F00_6-Ohm-log-cycle-_2D00_2016_2D00_2.log