This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:需要 BQ28550学习周期文档。 由于 TI 未显示器件型号 BQ28550的结果、因此添加了 BQ28Z610作为虚拟器件型号。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397566/bq28z610-bq28550-learning-cycle-document-needed-as-ti-is-not-showing-results-for-the-part-number-bq28550-added-bq28z610-as-a-dummy-part-number

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

尊敬的先生们:

              过去10年、我一直在设计中使用 BQ28550。 我在现场遇到一个问题、即我的电池容量为19.3瓦时 、但电量监测计 BQ28550报告的容量大于20瓦时。  作为调查的一部分、我尝试了运行充电(2A)/放电(-1.3A)周期。

第一个周期:充电(2A)/放电(-1.3A)

      BQ28550在整个周期中以 mAh 为单位报告容量、放电结束时、最大误差从4%切换为2%、FCC 降低了4%。  

第2个循环:充电(2A)/放电(-1.3A)

      BQ28550在整个放电周期中以 Whr 为单位报告容量、最大误差为2%、FCC 值减少不到0.1%。

以下是我为了理解这个场景而提出的问题

                1) BQ28550是否有学习周期? 如果是、请分享程序。  

                2)燃油表报告的容量(大于20Whr)比实际容量(19.3Whr)高的可能原因是什么。

                3) 3)电量监测计 BQ28550 在周期1中以 mAh 为单位报告容量、在周期2中以 WHr 为单位报告容量的原因是什么

此致

Prakash

            e2e.ti.com/.../Discharge-3_5F00_6-Ohm-log-cycle-_2D00_2016_2D00_1.loge2e.ti.com/.../Discharge-3_5F00_6-Ohm-log-cycle-_2D00_2016_2D00_2.log    

                

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq28850是一款 CEDV 电量监测计。 它使用合格的放电来测量和计算 FCC。 这不是像 bq28z610那样的学习周期、bq28z610是一种使用电池模型来确定容量的阻抗跟踪监测计。

    2.一个可能的原因是 FCC 编程为高电平、监测计没有通过合格的放电来测量和计算 FCC。

    3.不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、认为 FCC 编程为高电平。  感谢您的回答1和2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我渴望更好地理解问题3如果有人可以帮助会被赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有理由将其从 mAh 切换到 cWh。 您是否确定这是在不更改配置的情况下自行完成的? TI 电量监测计团队中不会有任何人可以针对 bq28550回答#3、因为这是已淘汰的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、否更改配置、我看到唯一的区别是在放电周期-1中、EDV 处的最大误差从4%切换到2%。 我确实为电池充电了周期2、它开始读取 FCC (以 mWh 为单位)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能说测量仪表为什么会这样做、我高度怀疑其他任何人都能这样做。 这是意外行为、需要进一步调试。 我们不能仅通过口头描述来远程调试它。 我们也没有调试 NRND 电量监测计的资源、该电量监测计在过去没有显示过此问题。 这是您发现的一个新错误、因为这种电量监测计已经很旧且已使用多年。