This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:未使用 SYNC 引脚。 怎么做?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399704/lmq66410-sync-pin-not-used-what-to-do

器件型号:LMQ66410

工具与软件:

您好!

我选择了 LMQ66410MC3RXBRQ1用于设计。 我喜欢固定频率、但我不需要同步开关频率。 我应该如何处理 Mode/Sync 引脚?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    您可以针对 FPWM 运行将 MODE/SYNC 引脚设置为高电平、或将其连接到 GND 以实现 PFM 运行。 两者都将以工厂开关频率运行器件。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.2.1节。 另请注意、MODE/SYNC 引脚的最大额定值为5.5V

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!